你好
我在电路板上使用 drv8837。
我们的板操作电机线性传动器。 (马达型号:xydh12)
我们的电路板在正向或反向操作后执行断点操作。
断开时、电机生成的反电动势是反电动势的两倍(约24V)。
因此 LDO 会受到影响、从而导致3.3V 电压生成问题。
通过在 LDO 输出端连接一个二极管可以解决这个问题。
但我不知道如何保护 DRV8837。
使用它不是问题、因为它内部有自己的保护电路?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我在电路板上使用 drv8837。
我们的板操作电机线性传动器。 (马达型号:xydh12)
我们的电路板在正向或反向操作后执行断点操作。
断开时、电机生成的反电动势是反电动势的两倍(约24V)。
因此 LDO 会受到影响、从而导致3.3V 电压生成问题。
通过在 LDO 输出端连接一个二极管可以解决这个问题。
但我不知道如何保护 DRV8837。
使用它不是问题、因为它内部有自己的保护电路?
谢谢。
您好、Wang、
很抱歉、我 的问题尚未解决。
[如果两个低侧 FET 导通(OUT1和 OUT2为"L")以断开电机,我们不应看到24V 电压。]
24V 由电机的反电动势引起。
答案
1、从波形看、蓝线迹在中断后仅保持低电平约3ms。 我们能否将3ms (保持 OUT1和 OUT2为"L")延长至300ms?
=>我们在3ms 后继续保持低电平。 然而、24V 由反电动势产生。
2.您在 VM 引脚上放置了多少输入电容? 请增大该值。
=>47uF 35V 电容器。
在 VM 引脚上放置一个电容器可以保护电机驱动器吗? 我想保护电机驱动器免受反 EMF 的影响。
问题发生的顺序
(1)电机产生反电动势(24V)。
(2)通过 OUT1或 OUT2的 VM (11V)线路上也会出现24V 电压。
(3) LDO 输入(=VM)包含24V 电压。 因此 LDO 的输出电压暂时降至2.8至2.9伏。
(4) MCU 复位(我们使用的 MCU 需要3.3V 电压。)
当前进度
(1)二极管连接到 LDO 输入端。 (防止 MCU 复位)
(2) MCU 复位已解决
问题
(1)某些 Hbridge 电机驱动器已应用于内部电路。
是否可以在 DRV8837内部电路中保护反电动势?
(2)如果第一个问题的答案是否定的、如何保护我的电机驱动器免受24V 电压的影响?
[我试过这个]
1) e2e.ti.com/.../887650 => Cf扩散1、Cf扩散2、Ccommon = 0.1uF [未解析]
2) 2)我正在考虑使用续流二极管。 但我不知道如何将其应用于 H 桥。
谢谢。
Subeen、
(1) 是否可以在 DRV8837 内部电路中保护反电动势?
DRV8837没有用于钳制或防止反电动势的内部电路。
(2)如果第一个问题的答案是否定的、 如何保护我的电机驱动器免受24V 电压的影响?
a:制动电机时 、保持 OUT1和 OUT2为"L"、时间从300ms 开始、而不是3ms。
b. 您在 VM 引脚上放置了多少输入电容? 请增大该值。