您好!
我正在寻找 一 个 IC 封装中具有高峰值电流功能的电机驱动器。 我发现最大的一个是10A 峰值。 不清楚 我的峰值电流负载是什么样子、但我计划驱动775个电机。 我预计峰值电流高达30A。 我不确定我是否正确执行了搜索。 TI 是否有30A 峰值解决方案或现成的设计?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找 一 个 IC 封装中具有高峰值电流功能的电机驱动器。 我发现最大的一个是10A 峰值。 不清楚 我的峰值电流负载是什么样子、但我计划驱动775个电机。 我预计峰值电流高达30A。 我不确定我是否正确执行了搜索。 TI 是否有30A 峰值解决方案或现成的设计?
此致、
您好、Michael、
TIDA-00620目前不提供样片。 此外、我们没有您正在寻找的电机特征参数数据。 每个电机将具有不同的浪涌电流和堵转电流。 有关此数据、我建议联系电机制造商。
在电容器 VM 引脚附近放置大容量电容器需要足够大、以便在启动和堵转电流期间提供所需的浪涌电流。 然而、DRV8873具有一个集成电流感测电路、此电路可限制启动和失速期间的浪涌电流。 限制浪涌电流有助于减小所需的大容量电容。
另一个可能适用于您的应用的器件是 DRV8432。 DRV8432是一款52V 双路 H 桥驱动器、可在并联输出时驱动高达24A 的电流。
如果您对 DRV8873或 DRV8432有任何疑问、敬请告知。
您好、Michael、
可以使用电位器设置 PWMx 信号的占空比来控制驱动器。 实现此解决方案的一种方法是使用 MCU 根据电位计输出电压输出可变占空比。
在没有 MCU 的情况下、还可以通过其他方法使用电位器来调节 PWMx 信号的频率或占空比。 我建议您在线搜索、以查找适合您应用的解决方案。 无论您选择哪种解决方案、只要该解决方案为 PWMx 输入提供稳定的 PWM 信号、就可以使用电位器驱动驱动驱动器。