This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] H 桥电机驱动器

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8873-Q1, TIDA-00620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/958834/h-bridge-motor-driver

主题中讨论的其他器件:DRV8873DRV8873-Q1TIDA-00620DRV8432

您好!

我正在寻找 一 个 IC 封装中具有高峰值电流功能的电机驱动器。 我发现最大的一个是10A 峰值。 不清楚 我的峰值电流负载是什么样子、但我计划驱动775个电机。 我预计峰值电流高达30A。 我不确定我是否正确执行了搜索。 TI 是否有30A 峰值解决方案或现成的设计?

此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    目前、我们唯一提供的 H 桥集成器件是 DRV8873和 DRV8873-Q1、可驱动10A 的最大输出峰值电流。 我们还提供栅极驱动器、可使用适当的外部 FET 驱动更高的电流。 您可以在此处浏览栅极驱动器和电机驱动器的目录: www.ti.com/.../overview.html 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    TIDA-00620参考设计是否提供样片? 看起来您可以对子块进行采样、但在整个设计中看不到任何内容。 TI 是否有描述电机特征的参考文档? 我看到有大量775个电机可用、但未找到能够表征浪涌或堵转电流的可靠规格表。  

    DRV8873可能可以正常工作。   我能否仅使用一个与电机并联的大电容器来提供浪涌电流并吸收堵转电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TIDA-00620目前不提供样片。 此外、我们没有您正在寻找的电机特征参数数据。 每个电机将具有不同的浪涌电流和堵转电流。 有关此数据、我建议联系电机制造商。

    在电容器 VM 引脚附近放置大容量电容器需要足够大、以便在启动和堵转电流期间提供所需的浪涌电流。 然而、DRV8873具有一个集成电流感测电路、此电路可限制启动和失速期间的浪涌电流。 限制浪涌电流有助于减小所需的大容量电容。

    另一个可能适用于您的应用的器件是 DRV8432。 DRV8432是一款52V 双路 H 桥驱动器、可在并联输出时驱动高达24A 的电流。  

    如果您对 DRV8873或 DRV8432有任何疑问、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    DRV8432是否易于使用 POT 进行驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    可以使用电位器设置 PWMx 信号的占空比来控制驱动器。 实现此解决方案的一种方法是使用 MCU 根据电位计输出电压输出可变占空比。  

    在没有 MCU 的情况下、还可以通过其他方法使用电位器来调节 PWMx 信号的频率或占空比。 我建议您在线搜索、以查找适合您应用的解决方案。 无论您选择哪种解决方案、只要该解决方案为 PWMx 输入提供稳定的 PWM 信号、就可以使用电位器驱动驱动驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。