This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:VCP、CP1和 CP2上的电容值

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/960045/drv8818-cap-value-on-vcp-cp1-and-cp2

器件型号:DRV8818

大家好、

一个简短的问题。

关于 CP 的电容器、数据表显示如下。 我知道 TI 建议使用0.22uF 的额定值、但有效值会因直流偏置而异、对吧? 那么、我的问题是"DRV8818的安全运行需要多大的有效值(在什么电压下)?"
最近、由于供应商的策略、陶瓷电容器变得越来越小、而由于尺寸减小、在相同的电压电平下、有效值也越来越小。

必须在 CP1和 CP2引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容器。 μF 建议 VM 的额定值为0.22 μ A。 将此组件放置在尽可能靠近引脚的位置。 必须在 VM 和 VCP 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容器。 μF 建议电压为16V 的值为0.22 μ A。请将此组件尽可能靠近引脚放置。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    请参阅此帖子中的回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kehr-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    我几乎了解 TI 的建议及其行为、但让我检查  一下 VCP 和 VGD 之间的典型电压范围?

    我的客户计划添加一些额外的电容、以将0.22uF 的-50%作为有效电容值、但它可能超过+50%、具体取决于电压范围。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    VCP 引脚上的电压比 VM 高~11V、因此电容上的差值电压为~11V。  这就是我们建议使用16V 电容器的原因。

    CP1/CP2电容器上的电压大约为 VM -一个二极管压降。  因此、我们建议在该电容器上使用与 VM 去耦电容器相同的额定电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kehr-San、

    谢谢、我明白了。

    抱歉、再次确认了 VGD 的 Cap。

     我们是否可以认为 VGD-GND 的直流电压也是11V 的增量?

    此致、

    高石尾川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    在~8V 时、VGD 电压略低、但我们仍然建议使用16V 电容器、因为10V 电容器不会留下足够的裕量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kehr-San、

    感谢您对此做出的及时响应。

    我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa