您好!
我们将 DRV2604L 与 LRA C08-00A.003 (精密微驱动器)搭配使用。
系统电源电压约为2.8V
LRA 参数:额定电压:1.2V、频率:240Hz
遗憾的是、我们无法运行自动校准、我们已经完成了数据表第27页中描述的序列、并且获取状态寄存器结果 OC_DET=1和 DIAG_RESULT=Auto-CALIBRATION 失败。 LRA 不振动。
原理图:
我们已在为自动校准设置 GO 后探测 OUT+的电压、结果如下:
写入的寄存器内容为:
地址0x01 = 0x07
地址0x1A = 0x96
地址0x16 = 0x2E
地址0x17 = 0x3A
地址0x1B = 0x90
感谢您的回复。