This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604L:DRV2604自动校准失败/过流

Guru**** 1186910 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/961825/drv2604l-drv2604-auto-calibration-failed-overcurrent

器件型号:DRV2604L

您好!

我们将 DRV2604L 与 LRA C08-00A.003 (精密微驱动器)搭配使用。

系统电源电压约为2.8V

LRA 参数:额定电压:1.2V、频率:240Hz

遗憾的是、我们无法运行自动校准、我们已经完成了数据表第27页中描述的序列、并且获取状态寄存器结果 OC_DET=1和 DIAG_RESULT=Auto-CALIBRATION 失败。 LRA 不振动。

原理图:

我们已在为自动校准设置 GO 后探测 OUT+的电压、结果如下:

写入的寄存器内容为:

地址0x01 = 0x07

地址0x1A = 0x96

地址0x16 = 0x2E

地址0x17 = 0x3A

地址0x1B = 0x90

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    感谢您提供有关此问题的详细信息。 我们将查看并提出一些建议。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    您能否为所连接的电路提供布局?

    您能否验证以下编程序列的自动校准失败

    地址0x01 = 0x07

    ADDR 0x1a = 0xB6

    地址0x0C = 0x01

    您是否在不同的 LRA 中遇到过相同的问题?

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢你的答复。 我们的软件工程师正在检查您的序列。

    在产品的所有其他电路板上、相同类型的 LRA 也存在同样的问题。

    此致

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    您提议的序列也会失败、LRA 没有任何反应。 报告过流状态。

    此致、Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们已经解决了这个问题。

    由于焊盘布局的原因、触点引脚底部的 LRA 连接存在短路。

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾、

    这是一个好消息。 我将关闭该线程

    如有任何疑问、请发布新主题

    此致、

    Arthur Brown