Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
主题中讨论的其他器件:DRV8332、
你(们)好
我对 DRV8312和 DRV8332上电和断电顺序有疑问。
根据数据表、它提到对加电和断电顺序没有要求。
但它提到 RESETx 需要在为器件加电时保持低电平状态。
此外、它还提到 RESETx 需要在断电期间保持低电平状态。
我计划从24V (PVDD)为 GVDD 和 VDD 生成12V 电压。 在这种情况下、
-当12V 导通时、是否需要 RESETx 保持低电平状态?
- 如果突然关闭12V (相当于24V)、是否需要 RESETx 保持低电平状态?
我们正在考虑是否在外部连接满足这两个要求的电路、因此请告知我们您的意见。
此致
Naoki