This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:替代 DW9714V 的解决方案

Guru**** 2569005 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201, DRV201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/962737/drv201-solution-to-replace-dw9714v

器件型号:DRV201

大家好、

我的客户正在调查 VCM 驱动程序、他们的最终客户向他们介绍 DW9714V。 我们是否有线性控制 VCM 电机驱动器可以替代 DW9714V。 P2P 甚至更好。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    让我们进行一些调查、我们明天就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我无法读取数据表。  您能告诉我器件的引脚布局和描述吗?

    DRV201和 DRV201A 是我们唯一可以用于竞争的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请查看附件、下面是此部件的功能描述。

    DW9714V 专为音圈电机(VCM)的线性控制而设计。 DW9714V 具有一个具有120mA 输出灌电流能力的单个10位 DAC。 该器件具有智能传动器控制(SACTM)模式、可最大限度地减少机械振动并缩短机械稳定时间。
    DW9714V 由2.3V 至4.3V 电源供电。 内部 DAC 通过运行时钟速率高达1MHz 的 I2C 串行接口进行控制。 DW9714V 提供断电(PD)模式、电流消耗低于1uA。
    DW9714V 可用于移动摄像机、数码摄像机、网络摄像机和动作摄像机中的自动对焦应用。

    e2e.ti.com/.../DW9714V.pdf

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请您评论一下 DRV201A 与 DW9714V 相比的优势、我需要一些信息来说服客户选择 DRV201A。

    非常感谢。

    陈文森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    DRV201A 的工作电压略高、为4.8V。 DRV201A 在所有引脚上都具有开路和短路检测、欠压锁定(UVLO)保护、热关断、VCM 驱动器的内部电流限制以及4kV ESD-HBM 保护等保护特性。 DRV201A 还具有0.15uA 的关断电流、该电流低于竞争产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    理解、非常感谢您的建议。 我将继续跟进客户、以获得此机会。

    此致、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如果您需要更多帮助、请告诉我。  

    我将关闭此主题、但如果您需要更多帮助、请随时回复。 如果该主题已锁定、您可以回答一个新的相关问题。