This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST-DRV8711:我们能否将 BOOST-DRV8711与 MSP-EXP430G2 1.3版和 MSP430G2553结合使用?

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/962014/ccs-boost-drv8711-can-we-use-boost-drv8711-with-msp-exp430g2-rev-1-3-and-msp430g2553

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

我们能否将 BOOST-DRV8711与 MSP-EXP430G2 1.3版和 MSP430G2553搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evgeniy、

    您可以将新的 MSP-EXP430G2 Launchpad 与 BOOST-DRV8711搭配使用。 新版本的 LaunchPad 具有与旧版本相同的引脚排列、因此应兼容。 确保阅读 BOOST-DRV8711以了解设置说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo Armet、
    感谢您的回答。
    很明显。 我有 MSP-EXP430G2 1.3版、并想尝试使用 BOOST-DRV8711。

    此致、
    Evgeniy Matveenko