This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:DRVOFF 下拉选择

Guru**** 2556940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/961760/drv8106-q1-drvoff-pull-down-selection

器件型号:DRV8106-Q1

当 DRV8106上的 DRVOFF 置位时、使用哪种下拉强度、则无源下拉电阻约为150k 欧姆、或采用电流最小为30mA 的 Istrong 下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    简单的回答:两者:)

    DRVOFF 引脚本身具有始终存在的内部100k 典型值(最大150K)下拉电阻。

    当 DRVOFF 被置为有效时、栅极下拉强电流(IStrong)进入栅极驱动器引脚(GL 和 GH)的图片中。

    此致、
    Mike