This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:步进电机绕组的导通性检查和 H 桥故障

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/958345/drv8886at-continuity-check-of-stepper-motor-windings-and-h-bridge-failures

器件型号:DRV8886AT

我们将在相当关键的应用中使用 DRV8886AT 步进电机驱动器。
步进电机可能会长时间处于睡眠/禁用模式、但当我们确实需要驱动步进电机时、我们需要相当自信它能够正常工作。

为此、我们在 AOUT1上包含了一个上拉电阻器(10k)、在 AOUT2上包含了一个下拉电阻器(10K)、BOUT1和 BOUT2也是如此。
在睡眠模式或禁用模式下、我所期望的是、输出驱动器将关闭、并且绕组上的电压(AOUT 和 BOUT)为 VM/2。
上拉/下拉将使我们能够确认步进电机绕组的导通性、并且没有任何 H 桥驱动器发生短路故障。

但是、睡眠或禁用模式下的输出电压被限制在6V 至8V 之间、而不是 VM/2
这不是一个问题、因为它仍然允许我们进行位可信度检查。
我想知道的是、电压是 DRV8886AT 已知特性的结果、从一个器件到另一个器件极不可能发生显著变化、并且该特性在器件的整个生命周期内不会发生变化。

我们非常感谢您在这方面的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete、

    我认为这是一种已知的行为。 内部高侧栅极驱动电路在 FET 的栅极上有一个下拉电阻 器、以确保高侧 FET 在睡眠或禁用模式期间关闭。 如果 FET 栅极和 FET 源极(XOUT)之间存在齐纳二极管、下拉电阻器可以更改外部电阻分压器输出电压。  如果我正确地记住、电阻器可能为几十千欧姆(BTW、我们可以根据 VM 电压和 XOUT 电压进行估算)。 因此、如果外部上拉和下拉电阻器为10kohm、则电压变化不应太大。