This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:每种模式的延迟时间计算

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/957809/drv8837-delay-time-calculation-for-each-mode

器件型号:DRV8837

尊敬的团队:

我是否可以与您再次确认每个模式开关的延迟时间是否低于?

 模式开关

 延迟时间  

前进到海岸

输出禁用时间:T8

前进至制动器

输出高电平至低电平:T12

反向行驶至滑行

输出禁用时间:T8

倒车至制动器

输出高电平至低电平:T12

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    请检查逻辑表和时序方框图。

    例如:前进至制动:OUT1从 H 到 L。IN2必须 从 L 到 H、以使 OUT1从 H 到 L。因此、IN2 L 到 H 的时间从 H 到 L 到 OUT1从 H 到 L (前进至制动器)应为 T10,  它也用于 倒档至制动器(IN1从 L 到 H,OUT2从 H 到 L)。