This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4通道 PWM 发生器器件建议要求

Guru**** 1128590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/957624/4ch-pwm-generator-device-recommendation-requirement

主题中讨论的其他器件:DRV8904-Q1

您好、TI 专家、

需要使用 I2C 控制的设备,并且可以输出4个独立的 PWM (可编程占空比)波形来驱动4 个机器人转向器(或者,如下图所示,应该称为舵机),我们有这样的设备吗? 谢谢。

B R、

Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayce、

    您是否会检查 DRV8847S 以查看 其是否满足您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Li、

    谢谢!

    但  DRV8847S 似乎不是目标器件。 需要器件本身生成4通道 PWM 信号、这意味着 PWM 发生器至少包含4个寄存器来设置4通道独立输出 PWM 占空比。

    B R、

    Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayce、

    DRV8847S 支持 4通道 PWM 信号的硬件输入(请参阅图16。 DRV8847S 的方框图)、而不是来自寄存器。

    您需要什么是 PWM 频率? 如果频率可以为2kHz、请检查 DRV8904-Q1。