主题中讨论的其他器件: DRV8873SEVM、 DRV8873X-Q1EVM
当我使用 DRV8873HEVM 时、我发现电机正在工作、但故障引脚灯亮起。 这可能是什么原因、我应该做什么测试?
EN/IN1的频率是多少?可以对其进行设置? 斜坡速率是什么意思(在 EVM 软件)中)?
3.我想确认是否无法在 DRV8873HEVM 中设置 Itrip、但可以在 DRV8873SEVM 中设置、是否有任何其他方法可以在 DRV8873HEVM 上设置电流限制?
如图所示、Rsense 是否可以通过软件设置? 我在原理图中看到 Rsense = 390。 在软件中设置 Rsense 有什么影响?