This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:分离电源拓扑栅极电流源

Guru**** 1128070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/955362/drv8353r-split-power-topology-gate-current-source

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:LM5008A

您好、团队正在寻求您的帮助。  

如果 DRV835x 栅极驱动器的分离电源配置利用 LM5008A 为栅极电源电压创建15V 电源、或如何产生1A 灌电流/2A 拉电流。 它是否仍然像在单电源中那样提供1A/2A 灌电流和拉电流? 还是在双电源配置中减小?

谢谢你。  

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    假设没有电源电流问题、我们希望1A/2A 栅极驱动电流在任何电源或单电源下都能正常工作。

    此致、

    -Adam