This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:VCP 引脚和 SPI 连接

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162942/drv8718-q1-vcp-pin-and-spi-connect

器件型号:DRV8718-Q1

尊敬的
有一些有关 DRV8718的问题需要咨询 adivise
1、芯片抗反向设计具有 VCP 引脚、该抗反向 I 可以承受其他负载。
如果有完整的参考原理图、
3、在我们的产品上、SPI 通信有两个或三个、SPI 通信可以连接到多通道产品
任何 adivse?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    数据表中包含所有这些内容:

    1) 1) 请参阅以下内容:

    另请参阅本节。  计算输出 FET 所需的电流后、任何额外的电流都可用于反向电池保护电路(例如)。   

    2) 2) 配置器件的方法有很多、但数据表图9-1中显示了一个示例。  此外、您还可以在以下链接中检查 EVM 电路。   

    https://www.ti.com/tool/DRV8718S-Q1EVM  

    单击"hardware software"软件包。

    3) 3)请参阅数据表中的此部分。

    此致、

    Ryan