This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705S-Q1EVM:DRV8705S

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161806/drv8705s-q1evm-drv8705s

器件型号:DRV8705S-Q1EVM

 对于 DRV8705S 在关断状态下的诊断、我们有一些问题。  

在我们的应用中、我们在 HS/LS 分离配置中使用 DRV8705S。

 由于组件数据表未详述此段、我们还找到了应用手册、但 对我们来说还不清楚。

有关  DRV8705S 离线诊断的问题如下:

1/-对于上拉和下拉电流源的激活、是否总是需要激活每个半桥的上拉和下拉电流源?

 2/-可以激活两个上拉电流源(H 桥)或两个下拉电流源、以检测对电池短路/对地短路? 或激活单个电流源?  

3/-如果 VDS 比较器的四个输出返回"1"、驱动器是否返回故障标志?

 4/-驱动器是否仅在至少有两个 VDS 输出为"1"时才返回标志?

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mahfoudh、

    我们的汽车驱动器专家现已推出、将在1个工作日内再次与您交流、谢谢!

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahfoudh、

    感谢您的提问。 让我在24小时内对其进行调查并向您提供反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madfoudh、

    感谢您的提问。 您能参考随附的幻灯片。 我认为这可以回答您的问题。

    e2e.ti.com/.../DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_OL_5F00_SC_5F00_rev1.pdf

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。


    我们已经有了此应用手册。


    非常感谢您回答我上面的具体问题。


    人们对上拉和下拉电流源的激活存在疑问。

    我需要对这些问题作出明确的答复。


    期待您的再次光临。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahfoudh、

    可通过以下寄存器进行选择。 客户可以选择启用/禁用哪个半桥电流源。  

    2.是的

    3. 在 OLSC_EN=1期间、即使 VDS 返回1、也不报告故障标志。

    4.不 在关断状态诊断中、DRV 不仅是故障还是正常。 MCU 在每个电流源条件下读取 VDS 比较器结果。 然后、MCU 继续重新计算 VDS 结果并判断正常/短路情况。

    此致

    Shinya Morita