This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:原理图检查

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163630/drv110-schematic-check

器件型号:DRV110

你(们)好

您能不能帮助检查 DRV110原理图和任何调整需求  

 (VACC=+24V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、  

    我查看了原理图、我唯一的反馈是在 Vin 和 GND 之间添加一个100nF 电容器以进行高频噪声滤波。  除此之外、假设您按照数据表中针对所需规格(如保持时间、峰值电流、保持电流等)进行的计算进行了操作、则看起来不错  

    此致、

    Jacob