大家好、
美好的一天! 请就 DRV8711 IC 的内部失速检测向我们的客户提供帮助。 我们有 NEMA23电机、它以60 rpm 的转速运行、电流为5A。 我已将扭矩寄存器设置为0X3FF、将 STALL 寄存器设置为0x7FF。 当电机启动时、它检测到不必要的失速、 您对此有什么建议或解决方案吗?
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
美好的一天! 请就 DRV8711 IC 的内部失速检测向我们的客户提供帮助。 我们有 NEMA23电机、它以60 rpm 的转速运行、电流为5A。 我已将扭矩寄存器设置为0X3FF、将 STALL 寄存器设置为0x7FF。 当电机启动时、它检测到不必要的失速、 您对此有什么建议或解决方案吗?
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan
您好、Jonathan、
以下是要尝试的其他几项操作:
步进电机的步进速率和速度(rpm)是多少。 低速行驶时、由于 BEMF 较低、失速检测的精度会降低。
我认为这里的问题是电机失速检测参数(SDTHR、VDIV、SDCNT)未正确调整。 客户需要使用这些参数进行实验、以正确配置失速检测并消除误检的可能性。
此致、
Pablo Armet
您好、Pablo、