This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:快速衰减问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159979/drv8714-q1-fast-decay-question

器件型号:DRV8714-Q1

尊敬的团队:

DRV8714-Q1页面中有一个应用手册。 在本说明中、它引入了不同的衰减模式。 有一个同步衰减将打开相反 FET 开关。 我的问题是、我们如何确保电机在打开相反 FET 开关时不会反向旋转?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    让我在24小时内回顾您的问题和反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    DRV8714-Q1不会监测电机电流以避免反向旋转。 外部电路需要控制 DRV 以避免反向旋转。

    DRV8714-Q1具有电流感应放大器(SPx、SNx、SOx)。 客户可以重复使用此功能来检查电机电流。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    感谢您的回复!

    根据我的理解、电机上的电流方向无法立即更改、因此即使施加反向电压、电机也不会反向旋转、直到电流衰减到零、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、您的理解是正确的。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="367370" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159979/drv8714-q1-fast-decay-question ]我的问题是如何确保电机在打开相反方向的 FET 开关时不会反向旋转?

    您好、Sherry、

    我假设您使用驱动器来控制 FET、因此我还假设驱动器输入由 PWM 控制。 因此、在快速衰减期间、如果您选择使用此快速衰减模式、则通过打开的相反 FET 的电流将由驱动器内部电路控制、因为驱动器将在正确的时刻关闭 BH。 当然、如果您使用自己的微处理器来控制 FET、那么您必须知道何时关闭 BH、然后电机才能反向运行。

    Brian