Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110
你(们)好
我正在使用 DRV110EVM 设置一个电路来驱动220V 交流电磁阀驱动器
我通过以下方式配置 EVM
- 220V 交流电连接到 P2.1 P2.4
- 在 P1.2 - P1.4上连接了额定电压为220V AC 的电磁阀3-6W (160 Ω 和204mH)
- JP1、JP2、JP4关闭了所有其他打开的
我将 PWM 频率设置为20Khz 左右
我调节 中间的峰值修剪器(1、1V Vpeak)、然后再启用 DRV110
在保持修剪器的几乎或范围内、电磁阀从闭合(无电源)切换至打开、PWM 占空比非常低、范围为5%至7%、将修剪器从最大值转至最小值
此处显示了 DRV 110 Vout 信号的屏幕截图、该屏幕截图与各种保持修剪器位置相同
我的设置有什么问题?
如何调节保持电流/PWM 占空比?
您的支持
BR
Davide