This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:在步进时更改微步进模式

Guru**** 1111390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/908817/drv8885-change-micro-stepping-mode-while-stepping

器件型号:DRV8885

您好、专家、

我想确认以下数据表说明。

请注意、如果步进模式从全步、1/2、1/4、1/8或1/16更改为全步、1/2、1/4、1/8或1/16、
分度器将在 STEP 上升沿进入新模式设置的下一个有效状态。

如果客户在步进时从全步进更改为1/2步进、哪一项是正确的?

 

蓝色:分度器将通过下一步进信号以新模式(1/2步进)前进

绿色: 步进模式将通过 下一步信号更改为新模式

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    半步进的变化取决于阶跃 变化是否满足相对于阶跃输入上升沿的设置时间。

     如果在执行步骤 1时满足设置要求、则采用蓝色路径。

     如果在执行步骤1时不满足设置要求、  则采用绿色路径。