This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873EVM:需要使电机以2Hz 或1.5Hz 等较慢的 RPM 运行、但目前它的 PWM 占空比低于40%

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873EVM, DRV10983, DRV10987, DRV11873, DRV10970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/907391/drv11873evm-need-to-make-the-motor-run-at-slower-rpm-like-2hz-or-1-5-hz-but-currently-it-is-stalling-below-40-pwm-duty-cycle

器件型号:DRV11873EVM
主题中讨论的其他器件: DRV10983DRV10987DRV11873DRV10970

您好!

我使用 DRV11873evm 来运行12V BLDC 电机。 我使用的 PWM 频率为36KHZ。 FS 引脚设置为125kHz。 电机运转正常、直至占空比达到40%、我可以通过该占空比实现2.5HZ 旋转频率。 但我要求电机以较慢的速度运行,基本上是2Hz (120 RPM),为此,我需要将占空比降低至大约30%。 但是、当我将占空比减小到40%以下时、电机会在这两者之间失速(旋转不连续)。 我想知道、为了使电机以2Hz 或1.5HZ 的较慢 RPM 运行、需要做些什么。  

是否有任何需要更改的引脚设置?

期待您的回复。

谢谢、

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 我不确定将 FS 引脚设置为125kHz 意味着什么。 当 DRV11873中的 FS 引脚设置为0时、器件会将最大速度(FG)限制为475Hz。 设置为1时、最大速度为950Hz。 由于您希望电机以低速运行、因此请确保 FS 引脚被拉至低电平。  您可能知道、DRV11873是一款无传感器器件、由于 BEMF 电压较低、因此低速运行将具有挑战性。 此外、DRV11873的功能非常有限、无法配置/调优参数。 我们拥有 DRV10983和 DRV10987 (两者均为无传感器)、这两款器件都非常先进、具有调整和优化电机性能的功能。 它同样取决于电机的 BEMF 常数和我们驱动电机的频率。   您能否提供电机 BEMF 常数 Kt、极对和电机的最大速度? 如果 BEMF 常数较高、则值得探索 DRV10983和 DRV10987。  

    此致、

    Vishnu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢您的反馈。 我的意思是,我已将 FS 引脚设置为高电平,这意味着根据数据表,输出频率为12kHz。 我将尝试将其设置为低电平、并检查性能是否得到改善。

    电机数据表显示了以下参数:

    1.反电动势常数(Ke)= 2168mV/min^-1

    2.扭矩常数(km)= 20.7 mNm/A

    速度常数(kn)= 461 min^-1/V

    我看不到任何被称为 KT 的东西。 请检查并告知我、在考虑低速情况下、DRV10983可以正常工作。 如果您需要更多信息、请随时咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、未能添加极对。

    电机具有4个极点、这意味着2个极对。 最大转速为5600 min-1 (无负载速度)。 我想以大约2Hz (120rpm)的速度运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您分享信息。 BEMF 常数 Ke 与 Kt 相同。 对于您的电机、Ke 似乎非常高。 您可以重新检查吗? Ke 是 kN 的倒数。 如果 kN 正确、则 Ke 应为2.168mV/min^-1。 额定电机电压是多少?

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的。。。 它实际上是一份德国数据表。 它为 2.168mv/min^-1。 额定电机电压为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的确认。 将 mV/min^-1转换为 mV/Hz 可得到65mV/Hz、该值处于 DRV10983的应用范围内。 然而、在2Hz 时、BEMF 电压将大约为130mV、这对于器件中的内部感测电路来说非常低、以便准确测量和估算换向点。 同样、在2Hz 时、机械速度为60RPM。 2Hz 时的 PWM 占空比将为~1%(60/5600)。 DRV10987中的最小 PWM 占空比限值为1.5%。 低于1.5%时、PWM 占空比将根据寄存器设置钳位为0%或100%。 考虑到这些挑战、我建议使用 DRV10970、这是一种有传感器器件。 您的电机是否支持霍尔传感器?  

    此致、

    Vishnu。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢您的澄清。 当我说速度为2Hz 时、RPM 应为~120、如果是1Hz、RPM 应为~60。 对于 DRV10970、是的、电机具有霍尔传感器、但其输出频率 Fpwm 仅为25KHz。 建议使用输出频率至少在78KHz 至100kHz 范围内的驱动器。 即使50 KHz 也可以工作、但需要在电机的相位线路上使用串联电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    很抱歉造成混淆。 我假设2Hz 是电频率。 如果2Hz 是机械频率、那么在2Hz (mech)时、机械速度(以 rpm 为单位)将为120rpm。 DRV10983和 DRV10987支持50kHz PWM 驱动器开关频率 、但 DRV10x 系列中没有任何器件可支持50kHz 以上的频率。 相位线圈的电感和电阻是多少? 我需要这些信息来了解电机时间常数。 为什么要以如此高的 PWM 频率运行?   

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    电感相间为60uH、相间电阻为0.92 Ω。 电机供应商给出的计算电气时间常数为30.67KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    我建议您在50kHz PWM 开关频率下尝试使用 DRV10987。 PWM 占空比为2%、这应该很好。 下面是一些用于调整 DRV10987的有用链接。

     《DRV109xxEVM 快速入门 指南》

    《 DRV10987 调优 指南》

    3. 集成 智能第2部分:电机启动开环 加速

    4. 集成 智能第3部分:电机从静止 位置启动

    5. 利用 电机启动开始 BLDC 之旅(第 II 部分):选择 您的参数

    6. 使用 电机启动开始 BLDC 之旅(第 III 部分):初始位置检测(IPD)

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢您的建议。 我将在未来几个月尝试这种方法。 现在、由于项目日程安排紧张、我的计划是使用我测试过的电机供应商提供的现成的电机驱动器板。

    在我们完成设计并在下个月之前构建器件后、我将再次探讨驱动程序选项。 如果您有任何其他建议、请告诉我。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    以下是 DRV10987器件的推荐应用范围。 您的电机处于器件工作范围内、因此值得尝试 DRV10987。   

    如果您认为现在可以解决此问题,请单击绿色的“此已解决的我的问题”按钮帮助我们解决。
    如果您有相关问题、请使用页面右上角的橙色"提出相关问题"。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气时间常数略低于下限、但在低速运行时应该很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    到目前为止,我将继续注意这项建议。 我可以关闭 TT。  

    当我测试 DRV10987时、如果我在未来几个月中遇到一些问题、我将再次将其移植到论坛。

    谢谢、

    Siddharth