This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:使用 DRV2510时的 PCB 设计点

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/907817/drv2510-q1-the-point-of-pcb-design-when-drv2510-be-used

器件型号:DRV2510-Q1

大家好、

我们的团队将把 DRV2510安装到我们的产品中。

因此、我们计划设计它的 PCB。

您能不能帮助您提供我们必须注意的 PCB 设计建议。

 例如 、DRV2510和 PWM 信号源之间铜路径宽度和厚度的推荐参数;

此外、我们还对如何在触觉 IC 的输出侧之后实现良好的路径设计感兴趣、

 除上述内容外、 是否还有其他有关 PCB 设计的建议或信息?

如果可能、我们希望获得有关 PCB 设计的指南。

此致、

尹琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    关于宽度和铜路径、我们没有具体要求。 我们建议 PCB 布线至少使用引脚宽度。

    我们还建议连接顶层的电磁阀输出和 BST 引脚、不要将它们连接到其他层。 此外、如果使用了多层、则散热焊盘应连接到两层上的 GND 层(对于两层电路板)。 如果使用的层数超过两层、则 GND 平面应在顶层正下方具有自己的完整层。  

    如果使用了多层、则使用4-6个通孔将散热焊盘连接到 GND 平面。 这对于散热很有用。 此外、应避免将数字信号布置在输出走线附近。 这可能会影响器件性能和通信。

    我希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您在上面提到的详细信息。

    我们将创建一个具有4层的 PCB。

    此致。