This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:申请适用于洗衣机应用的无传感器 BLDC 驱动器

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/905661/drv10987-request-for-sensor-less-bldc-driver-for-washing-machine-application

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他器件: DRV10983

大家好、

对于 洗衣机应用中的无传感器 BLDC 驱动器、我们是否能为客户提供以下要求:

1.电机类型:无传感器 BLDC 电机
极:12个插槽和8个极
驱动电压:交流180 ~ 280V
4.线路电阻:13.2欧姆+/-10%
5瓦:115瓦
6.方向:CW/CCW (可由软件控制- UART-Interface)

CW 上的冲程模式为300ms、CW 上的冲程模式为800ms、CCW 上的冲程模式为300ms。 这是电机运行模式

DRV10987驱动电压或等效产品具有较小的驱动电压。

请告诉我我们是否可以为客户提供一些服务。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 您知道额定电机电压吗? 您提到驱动电压为180-280V AC、因此如果电机电压介于6.2V 和28V 之间、DRV10987将是一个不错的选择。 我们有一个参考设计(https://www.ti.com/tool/TIDA-00386 )、它使用整流器将90-265 VAC 转换为24 VDC、为 DRV10983供电。 客户可以通过将 DRV10983替换为 DRV10987来使用此参考设计。 以下是 DRV10987的推荐应用范围。 确保电机参数在范围内。

    如果电机电压为180-280V AC、则 BLDC 系列中没有任何器件可以支持此类高电压。

    此致、

    Vishnu