主题中讨论的其他器件: DRV10983
大家好、
对于 洗衣机应用中的无传感器 BLDC 驱动器、我们是否能为客户提供以下要求:
1.电机类型:无传感器 BLDC 电机
极:12个插槽和8个极
驱动电压:交流180 ~ 280V
4.线路电阻:13.2欧姆+/-10%
5瓦:115瓦
6.方向:CW/CCW (可由软件控制- UART-Interface)
CW 上的冲程模式为300ms、CW 上的冲程模式为800ms、CCW 上的冲程模式为300ms。 这是电机运行模式
DRV10987驱动电压或等效产品具有较小的驱动电压。
请告诉我我们是否可以为客户提供一些服务。
谢谢、
Jonathan