This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:失速条件下的电流波形

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/904478/drv8885-current-waveform-at-stall-condition

器件型号:DRV8885

您好、专家、

客户正在考虑出现失速情况的原因。

 当另一相在失速情况下将负电流切换为正电流时、它们会发现电流下降。

您能否告诉我这种电流下降的原因?

是 来自反 EMF 吗? 请您解释 一下电气原因的详细信息吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno-San、

    此时、高侧 FET 应完全导通。 当另一个绕组电流被驱动时、输入电压降可能导致电流下降。

    请检查输入压降波形。 此外、它们是否会将输出电容器放置在输出上?  它们在输入端放置了多少电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢 您的回答。

    客户发现另一个失速原因。

    它已关闭。

    非常感谢。

    穆克