This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:在软衰减模式下使用哪一侧 FET?

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/903871/drv8884-which-side-fets-is-used-in-soft-decay-mode

器件型号:DRV8884

大家好、电机驱动器支持团队

启用软衰减模式后、哪个侧 FET 导通? 我的理解是、低侧 FET 通常用于软衰减模式。 我想知道是否可以导通高侧 FET 而不是低侧 FET。

如果高侧 FET 导通、情况是什么?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamio、

     软衰减是否与 慢速衰减相同?

    '如果是慢速衰减、则在慢速衰减期间、H 桥的两个低侧 FET 均导通、从而允许电流再循环。'

    如果电流监控器或 SENSE 仅位于高侧 FET 上、则可能需要使用高侧 FET 来执行慢速衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我错了。 慢速衰减。

    我了解到两个低侧 FET 都在慢速衰减期间导通。

    谢谢

    TAMIO