This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:drv8881p 能否使用微步进驱动步进电机?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/903040/drv8881-can-drv8881p-drive-a-stepper-motor-with-micro-stepping

器件型号:DRV8881
主题中讨论的其他器件:TIDA-00641

大家好、  

我正在考虑使用 drv8881P 通过一个 BOM 而不是两个 BOM 来驱动两个 BDC 或一个步进电机(具有微步进功能)的设计、即分别 为 BDC 使用 drv8881P 和步进电机使用 drv8881E。  

我了解到 drv8881p 和 drv8881e 可能从 MCU 的视图中引脚对引脚兼容(在本例中将使用 C2000)、但这种方法将涉及两个不首选的制造商 BOM。  

我的问题是这样的

1) 1) drv8881P 能否很好地驱动步进电机? 我期望至少256个微步进功能。

2) 2)如果1)是、实现微步进的最佳方法是什么? DAC 在 Vref 上还是与 TIDA-00641中的解决方案类似?  

如果我完全理解错误、我们将会感谢您的任何反馈、请予以纠正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    [引用用户="Hai Xua"]

    1) 1) drv8881P 能否很好地驱动步进电机? 我期望至少256个微步进功能。

    [/报价]

    DRV8881E 和 DRV8881P 均可用于驱动具有高微步进级别的步进电机。 DRV8881E 具有 ATE、可自动调节衰减模式。

    [引用用户="Hai Xua"]

    2) 2)如果1)是、实现微步进的最佳方法是什么? DAC 在 Vref 上还是与 TIDA-00641中的解决方案类似 ?  

    [/报价]

    这两种方法都起作用。 决策通常取决于可用的资源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rick,您的回复让我对设计充满信心。  

    您能否对微步进方法、 Vref 上的 DAC 或 TIDA-00641上的 PWM 有更多的评论 

    在我的示例中、IC 将使用的是具有0.3V ~ 3V Vref 范围的 drv8881P、我认为该范围应足以实现微步进、通过5月、C2000在 DAC 中具有12位内置、在本例中、 DAC 转 Vref 方法是否是更好的选择?

     DAC 至 Vref 和 PWM 方法之间是否存在性能差异?

    如果我们使用 DAC 到 Vref 调节电流、Vref 输入的模拟带宽是多少?