This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:大电流消耗

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/917997/drv8711evm-large-current-draw

器件型号:DRV8711EVM

我连接了一个新的 DRV8711EVM、并将其向前和向后运行了几次。   在闲置一分钟左右之后、我注意到电流消耗很大-大约为10安培、 然后关闭电源。   我闻到了一些味道、在电路板上感受到了芯片。   一些输出 MOSFET 过热。   电机是 EVM 中提供的电机。   电压为24伏。   电源是可变电源、最高可达35伏和20安。   导致大电流消耗的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    关闭电源并等待 EVM 冷却后、DRV8711EVM 是否恢复?

    什么是 IDRIVEP 设置? 您是否要设置200mA IDRIVEP 电流?

    您是否会使用示波器检查绕组电流和 xISENP 波形并分享示波器图片? 那么、我们可以检查流入绕组或流经 高侧和低侧 FET 的大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电源降至最低电压(约5伏)并将其打开。   电流立即为10安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDRIVEP 设置为200mA。  我没有立即可用的范围。   由于导通时电流很高、您是否要断开电机并查看电流是否很高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    如果没有示波器图、则很难进行调试。 是的。 请断开电机并查看电流是否过高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在未连接电机的情况下、电流仍然很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我认为 EVM 已损坏。 当您有新的电路板和示波器时、我们可以恢复调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Art Mecina 的说法、如果在90天内购买了电路板、我可以将其退回以进行更换。   我于2020年6月19日从 Digi-key 购买了该板。  以下内容来自《艺术》  

    我访问了您的帖子、并看到专家提到 EVM 已损坏。 如果在90天内购买了电路板、则仍应在保修期内。 请与专家确认是否可以退回该主板进行更换。 如果他确认、您可以再次联系支持中心、指定您需要更换、并为他们提供 e2e 发布的链接。

    请确认是否可以退回电路板进行更换。   谢谢、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    "专家提到 EVM 已损坏。 如果在90天内购买了电路板、则仍应在保修期内。 请与专家确认是否可以退回该主板进行更换。 如果他确认、您可以再次联系支持中心、并指定您需要更换、并向他们提供您的 e2e 发布链接"。

    我回答"我认为 EVM 已损坏。" 因此、如果您可以将电路板退回以进行更换、请继续操作。 我没有 任何有关 digi-key 购买协议的信息。