This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:快速衰减模式下的电流公式

Guru**** 2555300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/915411/drv8870-current-formula-in-fast-decay-mode

器件型号:DRV8870

大家好、

当器件在慢速电流衰减下工作时、两个低侧 FET 均启用、电流电路环路近似为 LR 放电电路,、与关断时间和负载相关的电流衰减公式为:

其中 I0是电流衰减前的电流、即可达到的峰值电流。

我感到困惑的是、当器件在快速衰减模式下工作时、与关断时间和负载相关的电流公式是什么? 在快速电流衰减中  、电流会流回电源电压。 电流衰减是否与电流上升速度一样?

另一个问题是 、输出电压(|VOUT1-VOUT2|)与电源 VM 之间是否存在任何关系? 例如 、当 VM = 30V 时、我测量的输出电压为24V。  我想这两者之间可能存在比例关系。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    当器件在 快速衰减 模式下工作时、与关断时间和负载相关的电流公式是什么?


    让我对此做一些研究,我会再给你。 您应该在周五(美国时间)之前收到回复。

    电流衰减是否与电流上升速度一样?


    我建议阅读此 应用手册 以了解有关快速衰减的更多信息。  

    输出电压(|VOUT1-VOUT2|)与电源 VM 之间是否存在任何关系?

    通常、VM 越高、流经负载的电流越高、负载上的压降越大。 因此、随着 VM 的增加、输出(|VOUT1-VOUT2|)上的电压将变得更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的支持。 对快速衰减模式下的电流公式的研究是否有任何结果?

    此致、

    Hector Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    在快速衰减(TOFF)期间、相对的 FET 将导通、这将翻转电机绕组上的 VM 极性。 这将强制绕组电流在绕组中的电流改变方向之前快速衰减。 在 Toff 期间、电机将继续以相同的方向旋转、因此在计算电流公式时需要考虑 BEMF。 考虑到上述所有因素、流经绕组的电流可表示如下:  

    其中<t<T (T: period of PWM cycle), Io is peak current at t=ton, and R is equal to R_L (winding resistance)+2*R_DS(on).  

    请记住、在 t=T 时、下一个 PWM 周期将开始、因此电流永远不会变为负值。