This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/918253/drv8711evm-power

器件型号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8711

大家好、我需要驱动24V-300W 双极步进电机来驱动。

我是否可以使用 DRV8711作为 MOSFET 和电流感应电阻器变化的基准、以完全满足我的要求?

您是否推荐产品系列中的任何其他产品以满足高功率步进电机要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmikanth、

    是的、您可以使用 DRV8711EVM 作为 MOSFET 和感应电阻器变化的基准。

    请注意8.1.2节"可选串联栅极电阻器"中的数据表建议、EVM 不包含该建议。

    没有其他单一产品。 还有一些其他栅极驱动器可供使用、但需要外部电路来控制电流。