This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343H-Q1EVM:DRV8343H-Q1EVM

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1, DRV8343H-Q1EVM, DRV8343S-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/916073/drv8343h-q1evm-drv8343h-q1evm

器件型号:DRV8343H-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8343-Q1DRV8343S-Q1EVM

您好、各位专家。

我想了解我是否可以将 DRV8243x-Q1EVM 用作三相有绕磁阻电机的对称半桥拓扑。

EVM 的额定电流适用于我的应用、但转子位置信息不是来自霍尔效应传感器。 它来自测试台单元的光学编码器。  

转子位置信息来自测试台 RS232端口。 测试台信息位于以下链接中:  

www.kandh.com.tw/.../_en_em-3000-introduction_10708.pdf

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    您可以在本应用手册中找到有关驱动开关磁阻电机的信息、该应用手册中包含 DRV8343-Q1: https://www.ti.com/lit/an/slvaen9/slvaen9.pdf?ts=1592831688345&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们在第4页专门提供了有关使用非对称桥配置的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。 应用报告对我非常有用。 实际上、我的问题是关于 DRV8343H-Q1和 DRV8343S-Q1评估模块的。

    让我们继续阅读"DRV8343H-Q1EVM 和 DRV8343S-Q1EVM 用户指南"。  https://www.ti.com/lit/ug/slvubb8b/slvubb8b.pdf?ts=1592995726218&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    首先、在第6页上、通过断开 SHX-DLX 跳线、我们可以将 EVM 用作三相对称半桥转换器来驱动三相开关磁阻电机。 不是吗?

    其次、我无法在"DRV8343H-Q1EVM 和 DRV8343S-Q1EVM 用户指南"中找到 SPI 接口引脚。 是否有用于串行通信的 UART 输入、以便为来自我的测试台的 EVM 提供转子位置信息和扭矩信息。  

    期待您的聆听、祝您一切顺利。

    穆斯塔法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    绝对是! 您可以移除 SHX-DLX 跳线并使用独立 MOSFET 模式来支持三相非对称半桥配置。 我们在 https://www.ti.com/lit/ug/slvubc2/slvubc2.pdf?ts=1593004899447上提供了 DRV8343-Q1独立 MOSFET 模式的特定用户指南

    您需要在 EVM 底部安装二极管以支持配置。

    DRV8343S-Q1支持 SPI、但用于设置寄存器设置和诊断故障。 如果您想要转子位置信息、我只需使用霍尔传感器或编码器将该信息反馈到 MCU。 我们的器件不收集扭矩信息、最接近扭矩控制器的是在磁场定向控制中使用 CSA 的电流反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Aaron 的友好回答。 我购买了 EVM 并等待接收。 如果有任何疑问、我很乐意与您联系。 祝你一切顺利。

    此致、

    穆斯塔法