This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983模拟速度控制

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, TIDA-00386
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/915600/drv10983-drv10983-analog-speed-control

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: TIDA-00386

如何在吊扇应用中借助风扇稳压器控制 DRV10983。

如何使用驱动卡在230VAC 工作时使用 DRV10983来改变吊扇的速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 您能详细介绍一下风扇稳压器吗? 这是电位器吗? 如果是、则可以使用 DRV10983控制风扇的速度。 DRV10983的引脚13从电位计获取模拟输入速度命令。 此模拟电压的满量程值为3.3V。

    如果您使用230V 交流输入电源驱动器件以旋转吊扇、那么我强烈建议您参考 TIDA-00386 参考设计、该参考设计为采用 DRV10983的交流电源供电的无刷直流吊扇控制器提供了完整的解决方案。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果我想在 TIDA-00386参考设计中使用 DRV10983使用风扇稳压器而不是 IR 传感器来控制风扇速度、该怎么办?

    在230VAC 应用中、使用 DRV10983的风扇稳压器驱动吊扇是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在230VAC 侧增加了风扇稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    我仍然不确定风扇稳压器是什么意思。 如果这是电位器、则可以直接连接到 DRV10983的 SPEED 引脚以调节风扇速度。 您可以使用由3.3V 供电的25k 欧姆电位计。

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我解释一下。

    我的意思是使用模拟模式控制来控制 DRV10983。

    下面给出了这些块。

    使用交流风扇稳压器、我们希望使用 DRV10983来控制 BLDC 风扇的速度。

    如果您拥有这种类型的解决方案、而不是 plz 支持 asap。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    感谢您提供详细信息。 我相信您在方框图中提到的交流风扇稳压器是一个变压器。 可以通过将 TIDA-00386中建议的变压器替换为变压器(交流风扇稳压器)来修改 TIDA-00386。 我相信电机的速度将通过改变变压器的次级电压来控制。 我在上一篇文章中还提到的另一个简单方法是完全摆脱交流风扇稳压器、只需使用电位计来控制电机速度。 DRV10983具有集成控制逻辑、可通过从 SPEED 引脚读取模拟电压来调节电机速度。 这是一种更简单、更高效的风扇速度控制方法。 下面的方框图显示了如何 将模拟电压(输入速度命令)转换为施加到电机的输出电压。

    此致、

    Vishnu