主题中讨论的其他器件: TIDA-00386
如何在吊扇应用中借助风扇稳压器控制 DRV10983。
如何使用驱动卡在230VAC 工作时使用 DRV10983来改变吊扇的速度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在吊扇应用中借助风扇稳压器控制 DRV10983。
如何使用驱动卡在230VAC 工作时使用 DRV10983来改变吊扇的速度
您好、Jigar、
感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 您能详细介绍一下风扇稳压器吗? 这是电位器吗? 如果是、则可以使用 DRV10983控制风扇的速度。 DRV10983的引脚13从电位计获取模拟输入速度命令。 此模拟电压的满量程值为3.3V。
如果您使用230V 交流输入电源驱动器件以旋转吊扇、那么我强烈建议您参考 TIDA-00386 参考设计、该参考设计为采用 DRV10983的交流电源供电的无刷直流吊扇控制器提供了完整的解决方案。
此致、
Vishnu
您好、Jigar、
感谢您提供详细信息。 我相信您在方框图中提到的交流风扇稳压器是一个变压器。 可以通过将 TIDA-00386中建议的变压器替换为变压器(交流风扇稳压器)来修改 TIDA-00386。 我相信电机的速度将通过改变变压器的次级电压来控制。 我在上一篇文章中还提到的另一个简单方法是完全摆脱交流风扇稳压器、只需使用电位计来控制电机速度。 DRV10983具有集成控制逻辑、可通过从 SPEED 引脚读取模拟电压来调节电机速度。 这是一种更简单、更高效的风扇速度控制方法。 下面的方框图显示了如何 将模拟电压(输入速度命令)转换为施加到电机的输出电压。
此致、
Vishnu