This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:未获取 MOSFET 的适当栅极脉冲

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, DRV8301, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/913497/boostxl-drv8301-not-getting-proper-gate-pulses-for-mosfets

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069MDRV8301

GH_A、GL_A、GH_B、GL_B、GH_C 和 GL_C 脉冲发生变化的原因是什么? 我按照'LAUNCHXL-F28069M'和'BOOSTXL-DRV8301 Rev.B'的原理图创建了我的定制板。 我已经将电路板中 TMS320F2806M 和 DRV8301的脉冲与 TI 的实际'LAUNCHXL-F28069M'和'BOOSTXL-DRV8301 Rev.B'设置进行了比较。 Lauchpad 区域工作正常并获得适当的脉冲。 但在 DRV8301的栅极脉冲中观察到的变化。 请提供有价值的建议/解决方案。

这些是来自电路板的脉冲;

GH_A

GL_A

GH_B

GL_B

GH_C

GL_C

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdul、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    您能否共享原理图以确保组件正确? 此外、您能否共享换向序列以及您使用的是6x 还是3x PWM 模式? 在向 IC 发送 PWM 控制信号时、您是否确保以 PWM 极性的倒数驱动相反相位的 FET、以便为自举电容器充电?  

    例如、如果我从 A 向 B 换向、我将确保:

    PWM_AH = PWM

    PWM_AL =!PWM

    PWM_BH = L

    PWM_BL = H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron Barrera、您好!

    我遵循的是'LAUNCHXL-F28069M'和'BOOSTXL-DRV8301 Rev.B 的相同原理图。 我已经将这两个器件组合到一个电路板中并运行"proj_lab13b"。 它在使用原始 launchpad+booster 卡设置时工作正常、但不在我的板上。 在不连接电机的情况下观察所有这些信号。

    这是我的原理图;

    e2e.ti.com/.../5773.Schematics.pdf

    这些是组件列表。

    e2e.ti.com/.../LAUNCHXL_2D00_F28069M-Hardware-Userguide_2D00_pages_2D00_19_2D00_21.pdf

    e2e.ti.com/.../BOOSTXL_2D00_DRV8301_5F00_BOM.pdf

    编号与组件列表中的编号相同。 例如、在我的原理图中、launchpad 组件中的 R1也表示为 R1。 但对于升压器、R1在我的原理图中表示为 R1.B。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdul、

    本周、我将与我的团队一起研究这个问题、并在本周结束前向您作出回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdul、

    GLX 信号的原始示波器截图看起来很好。

    在测量 GHx 时、您是否会根据 GHx 和 SHx 进行差分测量? 如果您要测量 GHx 与 GND、它将捕获奇怪的行为、因为栅极驱动信号相对于 MOSFET 的源极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

        所有信号均测量到 GND。 例如 GHx 和 GLx 至 GND。 在原始 launchpad+booster 卡设置中运行相同的程序而不连接电机时、我会获得如下信号:

    GH_A

    GL_A

    GH_B

    GL_B

    GH_C

    GL_C

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdul、  


    您的测量结果看起来不错、但您能否通过测量与 SHx 相关的 GHx 信号来确认? 您应该能够看到它们在大约10V 而不是 VM + 10V 时循环打开和关闭。