This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8305-Q1:F28069M 和 DRV8305-Q1EVM:通过 MOSFET RDS (on)进行电流监控、InstaSPIN 如何通过温度补偿 RDS (on)?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/913353/ccs-drv8305-q1-f28069m-and-drv8305-q1evm-current-monitoring-via-mosfet-rds-on-how-it-instaspin-compensate-rds-on-with-temp

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8323DRV8353

工具/软件:Code Composer Studio

在阅读和观看电机教学后、观看了一些技巧训练视频(非常好、但由于 VisSim 不再受支持、该视频已过时)。  

我熟悉 RS 观测器、该观测器可在整个温度范围内校正 RS (轴绕组电阻)。

我发现对于小型电路板而言、使用3个感应电阻器可能是一个笨重的选择、因此我喜欢尝试使用 RDS (on)、但它们会随温度的变化而变化、温度范围为-20°C 至125°C +自发热(MOSFET)。

我应该对此感到关注吗? 以及如何限制 RDS (on)变化的影响?instaSPIN 是否具有考虑 RDS (on)变化的功能、在哪里可以找到详细信息?

我可能会考虑使用 DRV8323或 DRV8353。  

R.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    InstaSpin 由 C2000团队设计和支持、现在我将向他们转发您的帖子。 进入 DRV 问题后、他们可以将帖子移回我、我将提供帮助!

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 InstaSPIN 中没有此类补偿方法、如果要使用 RDS (on)进行电流感应、则必须自行设计此类算法。