This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353H:高侧 MOSFET 引脚损坏

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/926214/drv8353-drv8353h-high-side-mosfet-pins-are-damaged

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件:CSD19532KTT

你好  

我们使用以下组件:

MOSFET 器件型号: CSD19532KTT

DRV8353H:当插入可变[0-48V]时,高电压源电机驱动 器工作良好,但当直接插入48V 时,高侧 MOSFET 引脚会损坏  

此致、

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    您能否提供更多详细信息? 我不关注这里的可变电源和非可变电源之间的差异。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。

    变量表示0至35V 工作台类型电源。  

    非变量是48V 固定 SMPS。

    在可变电源上工作正常。

    当由固定电源供电时、GHA 和 SHA 引脚与 VM 短接。

    此致、

    耶什

    此致、

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    工作台电源的运行速度可能更快、或者它能够同步比 SMPS 更多的电流。 发生这种情况时、测试条件是什么?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    微控制器被编程为100%占空比、drv8353以1x PWM 模式运行。 连接的电机是具有低电感的高速电机。 当我们打开 SMPS 时、电机稍微旋转、nFault 变为低电平。 然后、我们发现 GHA 引脚和 VM 变得很短。 DRV8353的其他引脚和功率级似乎正常

    此致

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    您是否已达到100%占空比? 输入 PWM 是否在您打开驱动器之前运行?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam

    首先、控制器启动。  

    然后、PWM 被传送到驱动器。

    是的、占空比为100%[无斜升]。

     

    此致、

    耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    很抱歉耽误你的时间、是否解决了?

    我们不建议在没有斜坡的情况下从启动时开始100%占空比、即使是一个小斜坡也有助于防止损坏。

    此致、

    -Adam