主题中讨论的其它部件:、 INA240
大家好、
当线圈负载由我上个月从 TI store 购买的 DRV8870驱动时、负载电流会发生变化、如下图所示:
其中 、水平轴是测量时间、垂直轴是负载电流、VM = 30V、负载小于1Ω μ A、小于1mH。
首先、电流按预期上升。 然后 、在电流达到峰值点后、电流开始缓慢下降、这是意料之外的。
我发现这种现象是由3个原因:造成的
- 负载温度和芯片温度升高导致电阻(负载和芯片内部 RDS)增大; 电流降低的原因与上图的后半部分相同。
- DRV8870抖动的输出及其范围占总输出信号的5%、如下所示。 输入 PWM 中无抖动。 这也是电流像上图的前一部分那样下降的原因(电流从1686mA 下降到1602mA)。

- 输出信号的高电平电压始终低于 VM 5~6V、例如输入 VM = 30V、我测得的输出为24V、想知道6V 电压差在哪里。
请注意、原因2和3位于无负载测量下、因此这些原因与负载无关。
我想对原因2和3进行一些解释、即在正确输入时输出抖动和输出电压较低。
感谢你的帮助。