This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:Gvdd 始终为零伏

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/922129/drv8301-gvdd-is-always-zero-volts

器件型号:DRV8301

最近、我们设计了一个电机驱动器。 上电后、我们发现 nFAULT 引脚报告了错误。 读取 SPI 控制器后、我们发现 GVDD_UV、然后测量 GVDD 引脚、发现为零伏、对不起、为什么会出现此问题?

下面是我们的原理图:

原理图中的栅极电容器未焊接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beyso、

    感谢您在 MD 论坛上发布您的问题!

    我有几个问题可以帮助您更好地了解情况:

    1. 首次使用设备时是否出现此问题? 或者、您以前是否使用过此器件或此设计而没有遇到任何问题? 我想知道器件在以前的使用过程中是否可能已损坏。
    2. 您是否使用过第二个器件或 PCB? 如果是、它是否有相同的问题?
    3. 您用于为器件供电的直流总线电源电压是多少?
    4. 在原理图中、您使用 PGND、AGND 和 GND。 您能否描述/展示这些是如何相互关联的?

    谢谢、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复!

    当 DRV8301焊接并通电时、出现此问题。 这批芯片以前没有使用过。 该设计根据之前的设计进行了修改。 原始设计有两个 PCB、通过引脚连接、但并不理想。 我们将 MOS 和控制器件放在同一 PCB 上。  该设计的前一版本未显示 GVDD 零电压。

    我们在这一批中总共制作了五块 PCB,但现在我们已经测试了三块 PCB,所有这些 PCB 都有这个问题

    直流总线电源电压为12V。

    在 PGND、AGND 和 GND 上使用单点连接。 PCB 上的某个位置使用一小块铜将它们连接在一起。

    谢谢、

    贝尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beyso、

    感谢您的回答! 由于您在以前的设计中没有遇到此问题 、因此该问题可能是由对设计所做的一些更改引起的。 您能否总结所做的更改、例如原理图更改、组件选择更改和布局更改? 这可能有助于了解导致问题的原因。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beyso、

    您是否在 nFault 引脚上有上拉电阻器? 由于 nFault 是漏极开路引脚、因此需要一个上拉电阻器。 我没有在原理图上看到它、但您可能在 MCU 附近看到它。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复!

    有一个用于 nfault 引脚的上拉电阻器。 原理图如下

    与之前的设计相比、主要变化如下:

    过去 MOS 的控制信号是用飞线连接的、现在是用 PCB 上的线连接的

    2.之前 nfault 管脚上没有上拉电阻。 设计如下:

    但是、电机驱动器仍然可以正常工作、如果出现错误、LED 将亮起。 这似乎与漏极开路输出的工作原理相矛盾、但由于它不会产生太大的影响、我们对此并不关心。

    此外、当我们读取 DRV8301状态寄存器时、我们发现它同时报告了 GVDD_UV 和 GVDD_OV。

    此致、

    贝尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beyso、

    感谢您提供更多信息! 我有几个后续问题:

    1. 该器件使用什么栅极驱动电流设置? 这可以在寄存器0x02的 d0和 D1位中找到。
    2.   在打开器件之前、您能否提供显示 GVDD 引脚和 nFault 引脚(以接地为基准)电压的波形、然后打开器件并监控您在示波器上看到的情况?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复!

    我们使用默认值、即栅极驱动峰值电流1.7A

    这是 nFAULT 引脚的波形:

    这是 GVDD 引脚的波形:

    此致、

    贝尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beyso、

    感谢您提供波形!

    对于 IRFR7546、您使用的栅极驱动设置真的很高。 由于您的 MOSFET 具有 低 Qgd (18nC)、1.7A 设置可能 会导致 MOSFET 开关速度过快、从而导致 栅极/源极节点上出现振铃和振荡、进而可能反馈回 GVDD、从而导致其行为错误。  您能否尝试通过将寄存器0x02的 D0和 D1更改为01来将栅极驱动设置调整为最低设置(0.25A)?  大多数客户 认为200nS 是快速导通时间、根据 PCB 设计、200nS 甚至 可能仍然太快。  即使该器件的设置最低、我们仍可能需要增加栅极电阻器的电阻、以进一步降低栅极电流。

    如果您在使用最低栅极驱动设置时发现差异、请告诉我。

    您还可以查看我们的 IDRIVE 常见问题解答页面、了解详情: e2e.ti.com/.../796378

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复!

    将栅极驱动设置更改为0.25A 后、GVDD 波形如下:

    似乎有一些变化、但并不显著

    这是  栅极控制信号的波形:

    但有一点奇怪、当我们移除栅极电阻(相当于断开 MOS)时、栅极控制信号振荡仍然存在、波形如下

    谢谢、

    贝尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beyso、

    感谢您的回答! 我有几个问题:

    1. 您能否提供显示 PGND 以 GND 为基准和 AGND 以 GND 为基准的波形? 如果波形上有足够的噪声、则可能表示接地之间 的连接不够 。
    2. CP1-CP2电容器以及 GVDD 电容器和自举电容器(BST_X-SH_X)的额定电压是多少?
    3. 您能否提供布局图像、以显示这些电容器相对于 DRV 引脚的位置?
    4. 在测量栅极控制信号时、是否测量从高侧栅极到 MOSFET 的高侧源极的电压? 还是从高侧栅极到接地端进行测量?
    5. 即使在 iDrive 设置最低的情况下、1.5欧姆电阻也可能不足以减慢该特定 MOSFET 的开关时间。 您可以尝试 改用5-10欧姆的电阻器。 在1.7A 栅极驱动设置下运行 DRV 时、DRV 可能也会损坏、因此您可以尝试关闭 DRV 并使用新的 DRV 再次对其进行测试 、同时确保栅极驱动设置处于最低设置。

    此致、

    Anthony Lodi