This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:非对称信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/921106/drv2667-non-symmetric-signals

器件型号:DRV2667

大家好、

我想使用 drv2667控制容性负载。
是否可以创建锯齿形或矩形轮廓等非对称信号?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    DRV2667有两个用于创建输出信号的选项。 PWM 输入信号或波形合成器。

    对于这些信号、最佳方法是通过 PWM 输入信号。 这样、您就可以以 PWM 格式发送锯齿形或矩形剖面、电路将对其进行放大并驱动容性负载。

    对于波形合成器、它只能用于通过正弦信号产生效果。 您可以在触觉控制台中使用 WaveSynthesizer 工具了解更多详细信息。 但是、我认为这对您正在寻找的应用没有用处。

    如果您有其他问题或问题、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。
    PWM 似乎更合适。 但我仍然看到的问题是、两个输出通道无法单独控制。 这意味着、我无法像在所连接的模式中那样创建具有半波变化的锯齿信号(正、负正、...)。 对吗?

    e2e.ti.com/.../Signals.pdf

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您的回答。 很抱歉、由于某些原因、由于与 e2e 通知存在冲突、我无法跟踪您今天的回复。

    遗憾的是、无法像您尝试实现的那样独立控制输出通道、因此无法如您在随附文件中所示创建锯齿信号。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.