This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:步进电机未运行时发出嗡嗡声

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/920644/drv8884-humming-noise-coming-when-stepper-motor-not-running

器件型号:DRV8884

您好!

我使用的是12V/300mA 单极步进电机、该电机由采用12v 电源的 DRV8884驱动器 IC 驱动。

驱动器 IC 的设置如下所示:

1) M1 = 0、M0 = 1、1/16微步进  

2) TRQ = 0、 电流分频器至100%、(无电流分频)

3) DECAY = 15 kΩ 至 GND、混合衰减:30%快速(上升和下降)

4) kΩ RREF = 100k Ω 至 GND、电流设置为300mA

当步进电机运行时、所有电路以及步进电机中都不会出现任何问题。

步进电机运行非常平稳、不会产生任何噪声。 它工作得非常完美。

在这里、我想用两种情况来处理步进电机未运行的情况。

1)  

当步进电机未运行时、

使能引脚为低电平、即 MOSFET 开关(输出驱动器)禁用。

nSLEEP 引脚为低电平、驱动器 IC 处于睡眠模式。

当我们要运行步进电机时,首先我们在两个引脚上方逻辑高电平,然后移动步进电机,然后在两个引脚上方再次逻辑低电平。

在这种情况下,步进电机在运行和未运行条件下都不会发出任何嗡嗡声。

2)

当步进电机未运行时、

使能引脚为高电平、即 MOSFET 开关(输出驱动器)使能。

nSLEEP 引脚为高电平、驱动器 IC 处于唤醒模式。

在这种情况下、当步进电机运行时、没有任何噪声、步进电机运行良好、

但当步进电机停止运转时,我们会在每次不同强度时发出嗡嗡声,有时声音很大,有时声音很轻微。

我想解决这个嗡嗡声问题。

请帮助我解决问题。

此致、

Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigar、

    当 nSLEEP 和使能引脚为高电平时、 DRV8884仍会根据"表3 "向电机提供电流。 每步进的微步进相对电流"。 绕组电流纹波可能会导致电机机械振动。

    您是否会在电机停止时设置不同的衰减模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wang Li、

    感谢您的指导。

    我已经测试了所有四种衰减模式。

    在该模式下、最后一种衰减模式(2.9V、可连接至 DVDD ->慢速衰减模式、以实现上升/下降阶跃)具有最低的噪声和振动。

    我应该进入该衰减模式吗? 我是说它会影响步进电机的保持扭矩还是其运行功率能力?

    在不关闭驱动器 IC 的 MOSFET (使能引脚)的情况下、是否无法消除步进电机的完整噪声/振动?

    此致、

    Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigar、

    一般而言、慢速衰减可提供最小纹波电流。 这就是保持位置噪声较低的原因。  由于慢速衰减 具有较小的纹波电流、 因此如果绕组电流在 Tblank 时间内未过驱动、则绕组电流可能更接近电流调节目标。

    保持模式和运行模式可能需要不同的衰减模式。 我们必须检查做出决策的电流波形。

    '在不关闭驱动器 IC 的 MOSFET (使能引脚)的情况下、是否无法消除步进电机的完整噪声/振动?'

    如果我们可以将电机保持在0°、90°、180°或270度的电角、我想我们可以获得更少的噪声、因为一 个相电流为零、无开关、无噪声;另一个相电流处于峰值、纹波电流不应导致过多的机械振动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wang Li、

    感谢您的简要说明。

    我将完成你所指出的行动。

    此致、

    Jigar