This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:输出电流

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/931645/drv8885-output-current

器件型号:DRV8885

您好!

当使用分度器将电机驱动器设置为1/8时、
据编写、AOUT 电流默认为满量程的71%、BOUT 电流默认为满量程的71%。
这是否意味着、如果用户使用 TRQ 引脚、则可以从此处进一步提高75%甚至50%? (满量程 x 71%) x75%或(满量程 x 71%) x50%

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR、

    是的。 如果用户使用 TRQ 引脚、则可以从此处进一步提高75%甚至50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wang Li、

    感谢你的答复。

    此致、

    DDDOOR