This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV2700:反激式电压预期输出

Guru**** 2342650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/931862/faq-drv2700-flyback-voltage-expected-output

器件型号:DRV2700

在其反激式配置中使用 DRV2700时,在尝试估计输出值时需要考虑多种因素。 以下是 DRV2700数据表中的反激式配置电路:

首先、使用以下公式:

唯一重要的部分是左侧部分、因为在大多数应用中、右侧术语通常可以忽略不计。 这将允许您正确设置我们的电阻器值以获得所需的电压、然后根据以下公式设置正确的电容器值以匹配电阻器值的比率:

如果原理图上的此引脚接地、则输出将以最大电压驱动、因此控制此引脚的常用方法是使用 PWM、在该方法中修改占空比将允许您在0V 和设置的最大电压之间的任何范围内驱动。 只需确保滤波器输入足以避免过大的纹波

建议使用高于20kHz 的 PWM、所选频率远高于或低于该频率可能会改变最大输出。 纹波可能会穿过输出端、但可以通过向输出端添加更多电容来固定、但这会导致输出端在启动时需要更多时间才能达到最大电压。

有关 PWM 的建议如下:

您还必须确保考虑这两个部分中讨论的变压器选择以及电流饱和和限制。 如果您的变压器饱和电流低于您使用 Rext 电阻器设置的值、则可能会导致输出端的电压低于预期。