This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624EVM-CT:外部触发引脚 J17

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/929309/drv2624evm-ct-external-trigger-pin-j17

器件型号:DRV2624EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2624

该引脚是否可用作外部触发器? 将触发值设置为1 (Ext_lvl)后、我似乎无法触发驱动程序。 是否需要进一步编程? 我尝试以高达2V 的电压触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    感谢您的参与。

    您能告诉我其他触发模式是否像脉冲和软件触发模式一样工作吗?

    此外、您将使用该器件的 VDD 电平是多少?

    最棒的

    Carson Allen

    LPAA 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 所有其它触发模式在软件内工作。 我正在使用 USB 为设备供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    您是否可以为 J17的输入提供电路板的 Vdd 以测试它是否用作使能?

    我担心您可能无法提供足够的电压、但让输入= Vdd 肯定会起作用

    请尝试一下、然后返回给我。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这么做了。 我预计会出现接地参考问题、并尝试手动将 VDD 跳线连接到 J17触发器、导致电路板损坏。 与 EE 同事讨论后、他们似乎认为430引脚需要三态。 此外、由于从5V 电源跳线到3.3V 系统、电路板遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的做法是、当您尝试从 Vdd 跳到触发引脚时、它确实会关断电路板。

    但是、使用外部电压电源时、我能够以3V 的电压触发器件、您是否还能够使用外部电源尝试3V 的电压?

    此外、当您向引脚提供电压时、您能否同时测量电压以确认引脚是否保持您输入的电平?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在执行此操作时监测电压。 您建议将接地基准放在哪里? 我的新板今天刚到。 用于触发引脚的 VDD 实际上会使电路板发生吐司。 我闻到了这种气味、它将不再进入 GUI 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    应将接地参考放置在电路板的接地端、我也很遗憾听到您的 EVM 发生了什么情况、如果电路板因我的建议而损坏、我可以向您发送更换件。  

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考电路板的接地环来监控触发器上的电压。 尽管将函数发生器设置为2V 幅值1Hz 直流脉冲、但它仅能看到大约0.1V 的电压。 我的函数发生器在直流/方波上的最大电压限制为2V。 在不添加其他设备的情况下、您是否看到任何其他外部触发方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用波形序列发生器获得所需的脉冲、但我希望禁用过驱和制动。 这在波形序列发生器中是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    当您说您获得了所需的脉冲时、您是否意味着能够正确地对触发器进行脉冲?

    是的、您需要在开环模式下运行器件、并确保在开环模式下禁用自动制动。 这些由寄存器0x08中的位6和位4控制。

    最棒的

    Carson Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    我无法正确地对触发器进行脉冲、但我能够使用序列发生器生成按需脉冲。 我希望触发纯正弦波的短脉冲。 通常、我会根据所需的周期数进行计算、但我仍然可以通过计算时间来实现。 这实际上更可取、因为它删除了序列中的一个触发实例。 因此、为了进行确认、我能够使用更高的电压从外部引脚触发。 该问题已得到解决。

    另一个注意事项是、我似乎不能很清楚 Vrms 和 ODVoltage 是如何工作的。 例如、如果我将 Vrms 设置为0.9、将 ODV 设置为1.25、则我最终得到的是0.9振幅的正弦波、而不是0.9 Vrms 的正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    如果开环运行、则会忽略 rated_voltage 参数设置的 Vrms、并且波形的振幅基于您编程到 RAM 存储器中的数据、ODV 仍会将电压钳制在1.25V

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、我将以闭环方式运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zach、

    您是否使用了 DRV2624产品页面中此处的电子表格工具:

    e2e.ti.com/.../8623.DRV2624-and-DRV2625-Configuration-Tool-and-Design-Equations.xlsxif您不建议使用它检查您的值、以确认您是否正确输入了电压

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    非常感谢您的所有帮助。 我最终想我已经弄清楚了这个东西。 我现在几乎从器件中获得了我想要的结果。 看到这些方程、一切都变得很清楚。