主题中讨论的其他器件:DRV2624
该引脚是否可用作外部触发器? 将触发值设置为1 (Ext_lvl)后、我似乎无法触发驱动程序。 是否需要进一步编程? 我尝试以高达2V 的电压触发。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该引脚是否可用作外部触发器? 将触发值设置为1 (Ext_lvl)后、我似乎无法触发驱动程序。 是否需要进一步编程? 我尝试以高达2V 的电压触发。
尊敬的卡森:
我无法正确地对触发器进行脉冲、但我能够使用序列发生器生成按需脉冲。 我希望触发纯正弦波的短脉冲。 通常、我会根据所需的周期数进行计算、但我仍然可以通过计算时间来实现。 这实际上更可取、因为它删除了序列中的一个触发实例。 因此、为了进行确认、我能够使用更高的电压从外部引脚触发。 该问题已得到解决。
另一个注意事项是、我似乎不能很清楚 Vrms 和 ODVoltage 是如何工作的。 例如、如果我将 Vrms 设置为0.9、将 ODV 设置为1.25、则我最终得到的是0.9振幅的正弦波、而不是0.9 Vrms 的正弦波。
嗨、Zach、
您是否使用了 DRV2624产品页面中此处的电子表格工具:
e2e.ti.com/.../8623.DRV2624-and-DRV2625-Configuration-Tool-and-Design-Equations.xlsxif您不建议使用它检查您的值、以确认您是否正确输入了电压
最棒的
Carson