请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8837、 DRV8839您好!
我们将此电机( https://www.dfrobot.com/product-1617.html )用于两个项目。 TI 是否提供适用于此电机的任何电机驱动器? 高度赞赏紧急反应。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将此电机( https://www.dfrobot.com/product-1617.html )用于两个项目。 TI 是否提供适用于此电机的任何电机驱动器? 高度赞赏紧急反应。
谢谢
尊敬的 Gemini1000:
根据电机的额定电压、我建议使用 DRV8837或 DRV8839。 这两种器件的工作电压范围均为1.8V 至11V、最大峰值电流输出为1.9A。 下图显示了两个器件的侧向比较。 两者之间的主要区别在于控制模式。 DRV8839具有独立1/2电桥和 PWM 控制模式。 DRV8837只有 PWM 控制模式、另一个区别是封装尺寸。 DRV8837封装比 DRV8839小。
如果您想浏览我们的整个驱动器目录、您可以在 此处转到电机驱动器产品页面。 如果您对 DRV8837、DRV8839或任何其他驱动程序有任何疑问、可以将其发布到此主题、我很乐意回答。