This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:Sch、EMI 设计建议

Guru**** 717040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/951366/drv8889-q1-sch-emi-design-suggestions

器件型号:DRV8889-Q1

你(们)好

我们有8个电机、其中1到4个是用于控制的串联 SPI、5到8个是用于控制的另一个 SPI。 /此应用程序是否有任何预防措施

DRV8832的18引脚:步长、19引脚:DIR、20引脚:DRVOFF 被挂起。 所有这三个功能都由 CTRL3寄存器控制。/应用程序是否合适

3.EMI 设计:DRV8889两相输出的每个相位之间的电容为10nF、每个相位下方会拉至接地。/除了 EMI 设计的调谐速率外、是否还有其他需要注意的问题?

4.布局:是否有任何需要注意的事项?

谢谢!

e2e.ti.com/.../drv8889-Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    1和2有些相关-采用菊花链配置并通过 SPI 步进、步进速率将略低于使用专用步进输入引脚可实现的速率。  您的 SPI 时钟和所需的最大步进频率是多少?  否则、您所拥有的菊花链将会正常。

    对于#3、我们有一篇博文、介绍了 EMI 和该器件。  该器件内置 EMI 计数器。  内部振荡器和电荷泵采用扩频时钟(始终有效)、压摆率可调。   https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2019/11/19/how-stepper-motors-improve-noise-and-efficiency-in-automotive-system-design

    在原理图中、我在 VM 或电源滤波上没有看到任何本地大容量电容-这是否在另一页上?

    4:从我在随附图片中所能了解到的内容来看、您在数据表中捕获了布局建议。  您是否有任何具体问题?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    还有其他问题吗?我可以解决这个问题吗?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、关闭此案例、谢谢!