This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:DRV8701EVM_GUIv1.0不工作

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8701EVM, DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/943800/drv8702-q1-drv8701evm_guiv1-0-not-working

器件型号:DRV8702-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8701EVMDRV8701

尊敬的所有人:

我最近购买 了 DRV8702-Q1 EVM 模块、但由于某种原因、我无法启动相关的 GUI。

我从 TI 网站下载了软件(slvc615)并使用了随附的驱动程序工具(CDM v2.10.00 WHQL 认证)。

当我双击 DRV8701EVM_GUIv1.0.exe 时、不会发生任何情况。

 DRV8702-Q1 EVM 用户指南中提到了'Setup_DRV8702-Q1_DRV8702Q1EVM.exe',但我无法在网上找到它。

 是否有线索?

此致、

Matisse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂斯、您好!

    我将查看我的系统并返回报告。  您能否说明您正在运行的操作系统和版本?

    关于您对文件名的问题、我认为用户指南中省略了文件末尾的版本号。  zip 文件中的 GUI 设置文件名为"Setup_DRV8702Q1EVM-1.0.0_EVM.exe"

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答、  

     DRV8702-Q1EVM 软件(修订版 A) zip 文件中没有提供 GUI 安装.exe,其中唯一的可执行文件是 CDM v2.10.00 WHQL Certified.exe 和 DRV8701EVM_GUIv1.0.exe。

    我在 Windows 7 64位上运行。

    此致、

    Matisse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matisse、

    看起来可能会有一些混淆-如果您有 DRV8702Q1-EVM、您将需要 DRV8702Q1-EVM GUI、该 GUI 位于 :https://www.ti.com/lit/zip/slvc672 (链接来自 DRV8702Q1-EVM 产品页面)。

    GUI 程序将读取 EVM 板 ID、在本例中、DRV8701 GUI 不能与 DRV8702Q1配合使用。  我应该早点发现- slvc615将不能与 DRV8702Q1-EVM 配合使用。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的帮助,我现在可以使用 GUI 了!

    此致、

    Matisse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matisse、

    感谢您的确认!  很高兴为您提供帮助。

    此致、
    Mike