This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:Abtout nSLEEP 引脚

Guru**** 1624230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/943681/drv8885-abtout-nsleep-pin

器件型号:DRV8885

您好!

客户正在为应用程序开发软件复位。
在背景下,我收到了以下问题。

将"nSLEEP 引脚"设置为低电平后、进入睡眠模式需要多少秒?
客户希望在启用睡眠模式之前了解延迟时间。
请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    nSLEEP 引脚为低电平后、进入睡眠模式所需的最大时间为200us。